This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:Tina 效率

Guru**** 2589900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS566235, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864920/tps566235-efficiency-on-tina

器件型号:TPS566235
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

从数据表和 webench 可以看出 、TPS566235的效率约为95.7%、但在 Tina 上的效率为98.7%。 为什么 Tina 效率如此之高?  

感谢您的任何意见!  

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    使用 TINA-TI 或 pspice 模型无法对效率进行建模。  这是因为 VIN 的建模方式。