您好!
我有两个问题。
QON 引脚始终处于断开状态。
(1)第9.2.10.1节介绍了 BATFET 禁用模式(运输模式)。
当 VBUS 和 VBAT 未通电时、VBAT 是否施加电压时进入运输模式?
如果答案是"运输模式"、这是否意味着在 VBUS 输入打开之前 SYS 不会输出电压? (不执行寄存器控制。)
(2)我了解您可以通过设置 BATFET_DIS 位进入运输模式。
如果 VBUS 和 VBAT 均已断电而未设置 BATFET_DIS 位、器件是否会进入运输模式?
此致