This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:使用 Fusion Digital Power Designer 进行监控时出现数据记录错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864194/tps546c23-data-logging-error-when-monitoring-with-fusion-digital-power-designer

器件型号:TPS546C23
主题中讨论的其他器件: TPSM846C23

您好!

当我尝试通过 Fusion Digital Power Designer 记录来自 TPS546C23的数据时、当前遇到一些问题。 当我启动数据记录以注册到文件时、我会收到该错误消息、我无法对此执行任何操作。 我认为自动生成的名称与/和\有问题。

我正在使用 您的 Fusion Digital Power Designer 网站上提供的最新版本(7.1.1)。

此致、

Yohann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yohann、

      我们将对此进行研究、并将在周三通过 COB 回复您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fusion 报告找不到要将目录写入的所选文件。

    首先、检查文件位置、并确保您对该位置具有写入访问权限。

    其次,尝试使用不包含句点的目录和文件名(.)。 因为这些可能会混淆 GUI 使用的目录访问例程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解到文件名/目录存在问题、但如"数据记录"页面中所示、目录和文件名无法更改并自动生成。

    我的组件是 TPS546C23、但在 Fusion Digital 中被识别为 TPSM846C23/TPS546C23。 Windows 不允许文件名或目录名中的"/"。

    应用程序中是否有更改目录名/文件名的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的目录在上面的窗口中的"选项"下选择 、文件名将自动生成、 看起来、这可能是器件型号中的正斜杠问题的根源、它会创建一个无效的文件名、该文件名会查找数据记录目录下的子目录等窗口。  遗憾的是、正斜杠之前的文本不是确定性的、因为它包含数据记录的日期和时间。

    让我检查一下项目中是否有方法可以更改用于自动生成文件名的字符串。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user5200299

    我们已确认此问题、并能够与正在进行的现有 Fusion 发布更新相交叉。  用于 TPS546C23和 TPSM846C23的器件型号名称将使用低于分数(_)替换正斜线(/)、以解决无效的文件名/导向器文件夹错误。

    更新后的 Fusion 版本应在月底之前提供。