This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:两个输出24V 和5V 的设计可行性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864757/lm5160a-design-viability-for-two-outputs-24v-and-5v

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LM5160

尊敬的 e2e:

我正在寻找符合以下要求的最佳选择:

28V 输入电压(理想情况下为20V 至80V)--> 24V 输出电压@100mA & 5Vout@1A

考虑到"低"输出功率、我认为 LM5160A 可以适合 Flybuck 拓扑;但此处似乎无法应用建议的50%占空比...

您确认吗?

您能否推荐任何其他 TI 器件和拓扑(反激式?) ?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 LM5160无法接受80V 输入电压。  我会在 TI 网站上查找合适的候选人、然后使用  

    用于测试您的设计的计算器工具或 Webench。