This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:如何正确配置充电电压限制

Guru**** 2542260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864831/bq25895-how-to-correctly-configure-the-charge-voltage-limit

器件型号:BQ25895

大家好、

我们使用 BQ25895充电器 IC 为 LG18650锂离子电池充电。

电池的充电电压为4.2V、因此我们已在 BQ25895中将充电电压限制(REG06)配置为4.208V。

现在、当电源适配器连接到 BQ25895时、它报告4.2V 电池电压(根据 REG0E 寄存器)

如果我们断开电源适配器与充电器 IC 的连接、电池电压会降至3.6/3.7V

请帮助我们、

如何为4.2V/3500mAh 锂离子电池配置 BQ25895?

压降是否意味着电池未充满电?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nayan、

    您从充电器 BAT 引脚到电池单元的连接电阻过大。  从 BAT 到电池的这种寄生电阻会导致充电器 BAT 达到恒定电压= 4.2V、同时仍处于恒定电流充电器中。  您将需要使用电阻要小得多的连接。

    此致、

    Jeff