请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 大家好、
我们使用 BQ25895充电器 IC 为 LG18650锂离子电池充电。
电池的充电电压为4.2V、因此我们已在 BQ25895中将充电电压限制(REG06)配置为4.208V。
现在、当电源适配器连接到 BQ25895时、它报告4.2V 电池电压(根据 REG0E 寄存器)
如果我们断开电源适配器与充电器 IC 的连接、电池电压会降至3.6/3.7V
请帮助我们、
如何为4.2V/3500mAh 锂离子电池配置 BQ25895?
压降是否意味着电池未充满电?
谢谢你