This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:SW 至 SGND 绝对最大值?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864828/lm25011-sw-to-sgnd-abs-max

器件型号:LM25011

在 LM25011的数据表中,在绝对最大额定值下,SW 到 SGND 上有一个指示值是针对“稳定状态”的指示,但没有随附注释对此进行解释。 您能否详细说明瞬态行为的绝对最大值? 或该节点上的振铃? 它们有何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大绝对值表中的数字是指稳定的或直流值。  可以在这些引脚上施加该电压  

    而不会造成损坏。  对于-1.5V 规格、这应该足以处理直流和瞬态。

    我们的许多器件都具有瞬态绝对最大规格以及直流规格;遗憾的是、该器件没有。  我得说

    为了安全起见、您不得超过绝对最大值、即使在发生短暂瞬态时也是如此。