This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22678:在增加输入电压时、反馈控制不起作用

Guru**** 2503265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862954/lm22678-feed-back-control-is-not-working-while-increasing-the-input-voltage

器件型号:LM22678

尊敬的先生/女士:

我们将该部件用于 LM22678TJE-ADJ/NOPB 5V 生成。 在提供12V 输入的同时、为5V 生成输出电压。 但是、如果将输入电压从12V 增加到28V、则意味着输出电压也会增加。 因此、反馈不控制输出电压。

设计参数如下所示

L=6.8 μ H

C=100uF

反馈电压= 1.285V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的原理图和 PCB 布局快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。