This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410:建议预载值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862680/tps5410-preload-value-suggestion

器件型号:TPS5410

大家好、  

我的一位客户在其应用中使用 TPS5410。 VIN=12V、Vout =5V。 负载条件为35mA 和200mA (在两个负载之间切换)。 35mA 时的纹波非常高、与200mA 负载一样、输出的纹波非常小。 在从35mA 负载转换到200mA 负载期间、输出电压瞬态在稳定在5V 之前上升至4.5V。 在此瞬态期间、监控电路正在检测故障、需要避免这种情况。  

为了减少轻负载条件下的纹波、我建议客户添加预载。 它们可以添加预载。 但是、是否有任何计算可用于定义预载值?  我搜索了一些应用手册、但找不到任何公式来定义该值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们没有任何计算器。  我会在实际应用中尝试它;可能是5mA 左右。

    此外、我认为更大的输出电容器可能有助于解决负载瞬态问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。