This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:补偿组件的计算

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861605/tps54160a-the-calculation-of-the-compensation-components

器件型号:TPS54160A

大家好、团队成员

这是`s 的问题。
我根据数据表典型应用的等式(48)~(50)计算了值。
VOUT=3.3V、Gmod (fc)=0.542、gm (EA)=97uA/V、VREF=0.8、fp (mod)=1.5kHz、 COUT=47uF、RESR= 10mΩ μ F
结果如下:
76.2kΩ=3.3/(0.542*97u*0.8)= 78.46kΩ Ω Ω
- CC=1/(2π* 78.46kΩ* 1.5kHz)=1352pF (2710pF)
10mΩ= 47uF*Δ 78.46kΩ= 5.99pF (6.17pF)
括号内的值是数据表的结果。

CC=1352pF 或2710pF
哪一项是正确的?

请告诉我 CC/的缩放

谢谢、此致、
福本岛托西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定差异来自哪里。

    但是、如果您可以尝试使用产品文件夹中提供的计算器、这可能会为您提供

    更一致的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我正在关闭此帖子。