This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53626:TPS53626 VFB 双相

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864206/tps53626-tps53626-vfb-dual-phase

器件型号:TPS53626

大家好、

 我们的客户中有 DIN TPS53626、但 他们在进行 P1V2_VDDQ 的频率测试时遇到了双脉冲问题(连接到 VFB 引脚)、请参阅下面的波形、我可以通过电子邮件向您发送原理图。

测试条件:4A 负载、连接至 CPU (无存储器)

我们已经尝试降低输出电阻,但不能导致更好的情况。

 

我们的客户也将此部件用于其他 CPU 电源,但他们没有观察到相同的现象。 您能否就问题的原因给出一些意见?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,利维亚

    我将要求我们的工程师通过电子邮件与您联系。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    可以给我发送原理图吗? 我将离线检查它。 Nancy_zhang@ti.com

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    我已通过电子邮件将原理图发送给您。 请帮助检查设计是否存在可能导致问题的任何问题。

    谢谢。

    此致、

    利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、您好!

    我在电子邮件中向您发送了原理图标记和设计工具。 如果您有进一步的问题、我们可以在离线模式下讨论该问题。  

    我将关闭此帖子。

    谢谢、

    Nancy