This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:器件型号 LMZ10500SILT 的热膨胀系数(CTE)

Guru**** 2390240 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863685/lmz10500-coefficient-of-thermal-expansion-cte-for-part-number-lmz10500silt

器件型号:LMZ10500

我正在对使用大量 TI 器件的电路板进行焊点疲劳分析。  您能告诉我器件型号为 LMZ10500SILT 的热膨胀系数(CTE)吗?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可能需要一些时间才能找到此详细信息。  那么、让我确保我为您提供相关的答案。

    您是否对将集成电感器或器件引脚引线端面连接在一起的焊料的 CTE 感兴趣?   

    您能不能简单介绍一下您的应用以及需要此详细信息的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我对该器件的整体 CTE 感兴趣。

    将任何器件焊接到 PCB 时、电路板的 CTE 和器件的 CTE 之间存在不匹配。  每当电路板发热时、这种不匹配基本上会使电路板拉伸一点点。  这会给焊料带来很大的压力。  这通常是在屈服应力下、但如果热循环足够多、并且热循环足够大、则焊料会变灰并出现裂缝。

    这实际上是电子组件中焊点故障的首要原因。  我的应用是非军用空间应用、对这种分析的请求在空间应用中越来越常见。

    我知道电路板的 CTE。  因此、我需要知道部件的 CTE。  然后、我可以分析电路板在预期寿命周期内的疲劳。

    我之前在 E2E 论坛(例如 :https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/789140)上问过这个问题(对于其他器件)、并且一直得到合理及时的帮助。

    请注意、上一段中的链路估计该部件的 CTE 大致等于引线框的 CTE。  引线式器件通常是如此。  我在这里要问的部分是无引线的、因此情况不会是这样。

    我建议询问您的包装人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解释背景。

    是的、我问过包装人员。  对于这样的模块、这并不是那么简单、因为我们有硅片、PCB 基板和电感器、它们构成了电源模块、电源模块具有用于计算的单个 CTE。  我希望再多几天、他们可以收集所有这些详细信息并生成 CTE 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们仍在等待供应商为我们提供 LMZ10500内部使用的组件的 CTE。  我将在我们有它时通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    层压基板(与 PCB 接触)的 CTE 为40 ppm/C  位于基板顶部的电感器的 CTE 为29ppm/C  这是您进行分析所需要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以正常工作。  谢谢!  非常感谢您的帮助!

    我希望您的假期精彩无比、您的2020年将充满成功和幸福!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是最受欢迎的!