This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110:产品说明书问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864669/bq34110-bq34110-data-sheet-question

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好 、  

我是否可以提出以下问题:

 BQ34110的内部物理地址 应为16位格式。 P66 (3.1命令摘要)中提到的特定地址是否?

如果 P64 (2.15通信)中规定了 I2C 的通信格式、但 CMD[7:0]仅为8位地址、该如何操作?

3.in 数据表(2.15通信--快速阅读)。 返回值是指向数据地址指针的值、但如何确定数据指针的特定地址?

在  数据表 P103 (5.3)中给出了工厂校准方法。  I2CWriteWord (0x00、0x002D、100)中的参数分别是什么意思?  0x00/0x002D/100是什么意思?

5.我想知道 TI 是否有任何样片计划可供此 IC 参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    它是一个7位0x55或8位0xAA/0xAB。 我不确定我们的 TRM 中是否提到过它、但它在我们的 bqStudio 工具输出中。

    2. 0xAA 代表写入、0xAB 代表读取。

    3.它返回到 SBS 寄存器中

    这意味着写入后、写入值0x00到0x01、0x2D 到0x00、延迟100毫秒。

    5.请搜索德州仪器的电量监测计通信内容,您将找到应用手册中包含一个基于 C 语言的示例代码,了解如何与电量监测计通信。 希望这对您有所帮助!