请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
大家好 、
我是否可以提出以下问题:
BQ34110的内部物理地址 应为16位格式。 P66 (3.1命令摘要)中提到的特定地址是否?
如果 P64 (2.15通信)中规定了 I2C 的通信格式、但 CMD[7:0]仅为8位地址、该如何操作?
3.in 数据表(2.15通信--快速阅读)。 返回值是指向数据地址指针的值、但如何确定数据指针的特定地址?
在 数据表 P103 (5.3)中给出了工厂校准方法。 I2CWriteWord (0x00、0x002D、100)中的参数分别是什么意思? 0x00/0x002D/100是什么意思?
5.我想知道 TI 是否有任何样片计划可供此 IC 参考。