This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM336-2.5:自然通风工作温度

Guru**** 1471450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864663/lm336-2-5-operating-free-air-temperature

器件型号:LM336-2.5

    您好!

    数据表显示工作温度范围为0-70℃、如果 LM336-2.5的工作温度低于0℃、会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    LM336的功能和性能介于0°C 至70°C 之间。

    LM336可以正常工作、但无法保证低于0C 的性能。 这意味着 EC 表规格不适用于低于0C 的情况。

    -Marcoo