This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:LM5041B 振荡器频率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5041B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862441/lm5041-lm5041b-oscillator-frequency

器件型号:LM5041

大家好、

在 LM5041b 数据表中、有一个表格用于显示振荡器的频率。 当 Rt=26.7kOhm 时、频率范围为175~225 kHz。 当 Rt=7.87kOhm 时、频率范围为515~685kHz。 客户希望在将 Rt 分别设置为18kOhm 和19.2kOhm 时知道频率范围。 我们有这些数据吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    数据表第12页提供了用于计算  给定振荡器频率的 RT 值的公式。

    对于26.7k 的 Rt、  频率范围内的展频为12.5%、对于18k 和19k、我将取15%的值作为合理值、因为7.87k 的展频为17%。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复! 我们是否有正常分布图来显示具有特定 Rt 的振荡器频率范围?

    此致、

    莱纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否帮助检查是否有用于显示频率范围的正常分布图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenna、

    我将与达拉斯进行联系、很抱歉、我是在旅行中迟到的回复。

    此致

    Peter