This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:bq76940 12s 配置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, TIDA-00792, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864198/bq76940-bq76940-12s-configuration

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1TIDA-00792BQ76200

您好!

我们设计了采用 bq76940和 bq78350-R1的12s BMS。

但读数值不正确。 最低电平下三节电池的电压读为真、但其余电池电压无法读出。

您能否为该设计提供建议?

此致、

Serdar Özbek í a

 e2e.ti.com/.../main-page-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serdar、

    显示的最常见情况是 BQ78350-R1尚未配置。  默认情况下、设置为3节电池、因为这是 BQ769x0系列监控器的最小电池数。  请参阅数据存储器|设置| AFE 电池映射和所 用电池的设置。  如您所示、对于12节电池、应为0x5EF7。  有关其他配置信息、请参阅 BQ78350-R1技术参考手册。

    在原理图中、您似乎需要从数据表中添加射频电阻器并更正 CF/齐 纳连接、请参阅图15 、http://www.ti.com/document-viewer/BQ76940/datasheet/typical-applications-slusbk29872#slusbk29872。 TIDA-00792也可能是一个有用的参考。  如图所示、C12 (+)应连接到 VC15、但另有1k 射频应从 Cell12 (+)连接到 D5和 C4的顶部、也连接到 U1的 BAT 引脚。  从 CELL8 (+)到 B 应连接1k 射频、而从 CELL4 (+)到 A 应连接1k 射频。 其他一些注意事项:

    • 考虑 TIDA-00792等较小的值、1 μ F CC 电容器在平衡期间可能会显示电压误差
    • BQ76200无需连接到栅极的电阻器即可运行、但通常建议使用这些电阻器来提供瞬态保护并实现一致的开关。  请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/slua794 和 TIDA-00792示例。
    • R12必须参考封装+、否则放电 FET 不会关断。
    • C14过大、无法进行有效开关、建议使用10nF 或更小的电容。
    • SRP 和 SRN 至 U1通常具有滤波器。  请注意瞬变和可能对 IC 造成的损坏。
    • 当 BQ78350-R1打开放电 FET 时、封装处的大电容器组可能看起来像短路。  如果出现此问题、BQ78350-R2固件下载中提供了预放电。  对于 BQ76200预充电电路的偏置电流、有时它可能更适合预放电、并使用信号 FET 和齐纳二极管进行预充电控制。
    • 如果在 BQ78350-通电时启用电荷泵、则开关速度更快(延迟更短)。

    希望这些意见能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    感谢您的详细和有用的评论。

    我理解了他们、但 ı 下周将能够应用他们。 (我已离开办公室(和实验室) 几天。)

    非常感谢。

    此致

    Serdar Özbek í a