This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:推荐使用充电器

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ24100, BQ24103A, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864680/bq25606-charger-recommend

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件:BQ24100BQ24103A、BQ25601

大家好、

您可以推荐常用充电器吗?

  • 单节锂电池
  • 1A  
  • 输入电压约为12V、
  • 不需要路径切换、
  • 低成本  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    BQ25606是目前的最佳选择。  另一个选项是 BQ24100或 BQ24103A。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    除了 Jeff 在下面推荐的内容之外、如果客户想要控制主机充电、我还想推荐 I2C 充电器 BQ25601。