This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:导通和关断时间

Guru**** 2533060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864573/tps2120-turn-on-and-turn-off-time

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件: TPS2111A

您好!

我的客户询问 TPS2120的导通和关断时间。

在数据表中、TPS2111A 的导通时间为1ms、关断时间为5ms。

当 CSS 为1nF 或100nF 时、导通和关断时间需要多长时间?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们不会为此器件指定"开启"时间、因为 CSS 上限是用户定义的。 该器件通过以下方法开启:

    INx 上升至高于 UV 并被视为"有效"。 内部稳定时间(即抗尖峰脉冲时间)开始确保输入在 UV 上保持稳定。  

    然后、器件进入软启动模式、在此模式下、压摆率由 SS 电容器的值定义。

    表1提供了各种 SS 电容在不同电压下的压摆率。