This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:Cout 的 ESR

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864241/lm1117-esr-of-cout

器件型号:LM1117

您好!

Ω 电 Ω 的 ESR 范围应介于0.3 μ F 至22 μ F 之间。

电容器数据表显示 ESR 取决于频率,因此 ESR 的最小需求应基于哪个频率?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    最小 ESR 是我们用于仿真的值。  

    请注意、我们有一款经过改进的器件 TLV767 、该器件具有陶瓷稳定特性、并且是一款性能优异得多的器件。  

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    Fripple 的含义是什么? 我想检查如何选择 Cadj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    这是一个示例、说明我们如何使数据表更清晰。 fRIPPLE 表示纹波频率。 请注意、上面的示例只是查看频率为120Hz 时的 PSRR (电源纹波抑制)。 这是60Hz 交流线路频率的二次谐波。 这在非常旧的线性稳压器中使用、因为它易于测量。   

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JCHK

    那么、我如何理解它:"只看120Hz 时的 PSRR "、它对所有其他频率 PSRR 有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanny、

    是的。 请参阅下图:

    所示的频谱范围内使用 CADJ 会有所帮助。  

    我希望这能回答你的问题。