This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38693-ADJ:LP38693-ADJ:是否有过流/短路保护?

Guru**** 2524650 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38693-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864518/lp38693-adj-lp38693-adj-is-there-any-over-current-short-circuit-protection

器件型号:LP38693-ADJ

您好!

我正在启动一个需要 LP38693-ADJ 的新项目。

我已经阅读了数据表、但没有看到有关该 LDO 在过流或短路条件下的行为方式的说明。

如果输出引脚对地短路、LDO 是否会导致输入轨上的压降?

此外、如果负载尝试从 LDO 汲取超过500mA 的电流、会发生什么情况?

最棒的

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    是的、LP38693-ADJ 具有折返电流限制:

    因此、如果您尝试消耗的电流超过500mA、最终您将达到(典型值) 850mA 电流限制。 一旦达到此值(可能高达+/-300mA)、VOUT 将开始下降。 如果 VIN/VOUT 差分超过5V、电流限制将折返至~350mA。 一旦进入此模式、器件有可能通过进入热关断状态来保护自身。  

    我希望这能回答你的问题。