This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:当电池电量耗尽时、电池可以充电、并且无法充电

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862978/bq25101-battery-can-t-be-charged-when-battery-is-dead

器件型号:BQ25101

您好!  

我们使用 bq25101并发现以下情况存在问题。

1.蓄电池的 PCM 由极低的蓄电池电压启用。  

2.为 VBUS 提供5V 电压。

但是、无法禁用电池的 PCM。 电池无法充电。

这是我们的 bq25101原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、  

    当电池电压为0V 或可能的极低系统负载时、启动电流较低可能会导致该问题。 这将防止蓄电池电压升高和重置 PCM。  

    我们在这篇文章中介绍了如何解决启动时的低电流问题。 如果您需要更多帮助、请告诉我。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/763227

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在设置更高的充电电流后、问题得到解决。