This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMLKBUCKEVM:VSW 波形问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864309/pmlkbuckevm-vsw-wavefrom-issue

器件型号:PMLKBUCKEVM
主题中讨论的其他器件:TPS54160

您好!

目前我正在进行实验1测试1、Vin 24V、Vout 3.3V、Iout 从0.1A 变为1.5A。

我发现当 Iout 低于0.7A 时、VSW 将显示一些奇怪的波形。 如下所示。

Iout=0.1A

Iout=0.5A

在 Iout=0.1A 的图像中、我认为 TPS54160可能处于 ECO 模式。 但什么会导致红圈中出现振铃?

在 Iout=0.5A 图像中、是什么原因导致 Vsw 在红圈中处于高电平?  

谢谢。

此致

刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用该器件、轻负载模式将显示一些脉冲跳跃和双脉冲。

    在 DCM 模式下、振铃是正常的。  它是由寄生电容和主电容引起的  

    功率级的电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢你的答复。

    我仍然有一个问题,如何测试 TS?

    例如、Iout=0.1A。 我可以说 TS 如下所示吗? 即13.44us。

    或者 TS 仍然与正常模式相同、即4.46us?

    Iout=0.5A 的图像会怎么样?

    谢谢。

    此致

    刘梅森