This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 DCM 和 FCCM 的问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863959/question-about-dcm-and-fccm

大家好、

我对 FCCM 和 DCM 有一些疑问。

  1. DCM 模式下 VIN/Vout 的公式如下所示,但我不理解该公式是如何产生的。 您是否知道如何推断此公式?
  2. 我们会建议客户使用具有 FCCM 模式的直流/直流转换器、这是什么应用场景、为什么?
  3. FCCM 和 DCM 的直流/直流效率之间是否存在很大差异? 这种效率差异是否会随频率而增大?
  4. 如果您有应用手册或幻灯片等相关材料、将 DCM 模式与 FCCM 模式在效率或其他方面进行比较、请与我分享。

此致

黄威斯利

wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    1.对于该公式、您可以参考以下链接分析第10-18页。 分析技术基于电感器伏秒平衡和电容器电荷平衡。

    https://ecee.colorado.edu/~ecen5797/course_material/Ch5slides.pdf

    3.如果客户希望固定频率、降低输出电压纹波并且不关心轻负载时的效率、我们可以推荐使用 FCCM。

    4.是的。 轻负载时、FCCM 效率低于 DCM。 它将增加开关损耗和传导损耗、因为它始终处于开关状态。

    5.您可以联机查找任何相关文档。 有关上述问题、请参阅以下应用手册。

    http://www.ti.com/lit/an/slva388/slva388.pdf

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢您的回复、这对我有很大的好处。 我对你的答复有疑问。

    1.您是说具有 FCCM 的直流/直流 必须在固定频率下工作吗?  为什么它无法在 ECO 和睡眠模式等变频模式下工作?

    此致

    黄威斯利

    wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    是的。 FCCM 是从0A 到满载的固定频率。

    您使用的是哪个器件? 您可以提交一个标题中包含器件名称的线程、然后它将有专门的工程师根据器件性能为您提供支持。

    谢谢、

    Lishuang