This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:推荐用于双电压电源的 TI 器件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1641, TPS65130, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863634/tps65130-recommended-ti-part-for-split-voltage-power-supply

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件: TPS65131

您好!  

大家好、我正在开发吉他电路、包括  前置放大器 OPA1641和2个缓冲级。 我的设计将需要+/-15V 电压、由+9V 电压生成(如果需要、这些电压也将在设计中提供)。 就这些功率级的功率而言、尚未完全定义要求、但其电流将低于300mA。    

我在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/861629上提出了类似的问题、他们提出了一些建议、并建议在本论坛中与其他人联系。

我当时正在考虑使用 TPS65130 、但他们提到对于此音频应用而言、它可能会太吵、需要通过无源 LC 或使用双路输出 LDO 进行进一步滤波。 由于空间可能代表另一个限制(我的意思是、额外的滤波需要额外的器件)、您能否就此问题推荐一种方法? 可能是一些应用手册。 如果这是一个问题、我们还可以将拆分电压降低到+/-12V、而不是+/-15V、因此您可以推荐更合适的转换器。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在12/10/19之前得到响应。

    此致、

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    TPS65130/131是适用于您所述的分离轨电源应用的合适器件、但这些器件中有两个开关转换器。 与开关转换器一样、开关噪声会影响音频性能。 我的建议是为 TPS65131获取一个 EVM 并进行测试、以查看您的应用中的开关噪声量是否可接受。 否则、使用无源器件或 LDO 进行后置稳压滤波是不可避免的。

    此致、

    辽卡特