主题中讨论的其他器件: TPS65131
您好!
大家好、我正在开发吉他电路、包括 前置放大器 OPA1641和2个缓冲级。 我的设计将需要+/-15V 电压、由+9V 电压生成(如果需要、这些电压也将在设计中提供)。 就这些功率级的功率而言、尚未完全定义要求、但其电流将低于300mA。
我在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/861629上提出了类似的问题、他们提出了一些建议、并建议在本论坛中与其他人联系。
我当时正在考虑使用 TPS65130 、但他们提到对于此音频应用而言、它可能会太吵、需要通过无源 LC 或使用双路输出 LDO 进行进一步滤波。 由于空间可能代表另一个限制(我的意思是、额外的滤波需要额外的器件)、您能否就此问题推荐一种方法? 可能是一些应用手册。 如果这是一个问题、我们还可以将拆分电压降低到+/-12V、而不是+/-15V、因此您可以推荐更合适的转换器。
谢谢!