This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:具有 USB 连接器和 DFP 控制器的示例原理图

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TPS25221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864305/tps2561-example-schematic-with-usb-connector-and-dfp-controller

器件型号:TPS2561
主题中讨论的其他器件: TPS25221

团队、

我的客户的应用需要满足以下条件之一:

支持 USB 2.0的 USB Type-C DFP 控制器

两个端口

每个端口上的电流限制为700mA

我们是否有将 TPS2561与 USB 3.0 DFP 控制器相连的示例原理图? EVM 原理图仅显示 TPS2561器件。

提前感谢您。

此致、

Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您可以查看 TPS25830Q1。

    它支持具有可调节电流限制的 Type-C 充电协议。

    也可以使用外部 FET 方案来替代 TPS2561。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ziv 的快速响应。 我已经选择了 DFP 器件。 但客户需要两个具有电流限制的端口。 我正在寻找有关如何将 TPS2561 (或分立式 FET)与 Type-C 连接器相连的示例原理图。

    您能不能为其提供一些原理图?

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有您提到的原理图。

    但从数据表图中、您可以看到两个端口从一个电源获取电流。

    因此、我想您可以为每个 Type-C 端口(例如 TPS25221等)单个端口电源开关。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。