This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881EVM-008:TPS23881 EVB POE RJ45 LED 电路设计。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863814/tps23881evm-008-tps23881-evb-poe-rj45-led-circuit-design

器件型号:TPS23881EVM-008
主题中讨论的其他器件:TPS23881

尊敬的先生:

TPS23881 EVB LED 救世主。

请遵循 EVB 用户指南。

RJ45端口 LED 定义 Type-A 或 Type-B 为您提供 POE 电源?

如果我只想设计一个 LED、请更换两个 LED 显示屏。(如果 POE 端口电压输出、此 LED 将始终亮起)

您是否可以建议修改此电路?

谢谢!

黎家平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    您可以将 LED 连接到通道1和通道2的输出。 则任一通道都具有输出电压、LED 将亮起。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    谢谢! 我已经简单地修改了 LED 电路。

    请参阅以下内容。 您能否帮助确认此电路? 谢谢!

    (添加了使用两个二极管100V/2A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    它应该起作用。 您也可以在工作台上进行测试。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    还可以! 谢谢!

    黎家平