This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:我在测试 bq25886 EVM 时遇到了一些问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886EVM, BQ25886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863774/bq25886-i-ran-into-some-problems-in-testing-bq25886-evm

器件型号:BQ25886

您好!

我正在测试 EVM 的 VBUS_UVLO 功能。

第一 个问题,

当我将电压调节至小于3.68v 时、bq25886evm 停止工作、并且 PG 信号被拉至高电平。

这是正确的、但当我将电压升高到4.23v 时、PG 信号变为方波脉冲信号、如下图所示。

当电压上升至4.4V 时、设备正常工作。

另 一个问题,

当电池进入恒定电流充电阶段时、充电电流将逐渐从1.5A 下降至1.2A、这不会保持固定值。

如果这是正确的、那么影响电流的主要因素是什么。

来自中国的问候、

谢志涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhetao、

    我不确定您发送给我的范围。 在糟糕的电源检测期间、/PG 通常不会闪烁、时序似乎不匹配。 此外、我认为这不是故障条件、因为/PG 的时序也不正确。 明天、我将在实验练习中尝试重新创建此内容。 请提供一些有关重新创建此事件的详细信息:

    VBAT =

    ICHG =  

    VREG =  

    ILIM =  

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo!

    VBUS=4.2V IBUS=0A

    VBAT=6.9V  IBAT=0A

    ICHG=1.91A

    ILIM=2.2A

    VREG=8.4V

    R31= 8.13KΩ Ω R5= 121Ω Ω

    我还测试了多个信号波形。

    在  第一 幅图中、紫色信号是 TP30、 蓝色 信号是 TP12、 绿色 信号是 TP11。

    希望这些信息能为您提供帮助。

    在  第二 幅图中、紫色信号是 TP18、 绿色 信号是 TP21。

    来自中国的问候、

    谢志涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhetao、

    我相信我理解现在发生的情况。

    查看您的第一个屏幕截图:

    1. /PG 变为低电平、转换器在轻负载条件下启动约40ms。 可以在示波器激发#2中观察到转换器启动情况为对角线。
    2. 转换器启动后、REGN 上升、器件尝试充电。  
    3. IIN 上会出现较大的瞬态电流、因此 VBUS 上会出现明显的振铃
    4. VBUS_UVLO 被命中、器件立即停止充电。 这种突然停止也会导致振铃、看起来像达到 VBUS_OVP
    5. 当 VBUS_OVP 被命中时、转换器关闭、/PG 变为高电平

    我无法在实验中再现这一点、但我相信您的设置可能会在 VBUS 上引入一些串联电感、从而使振铃更加明显。 我建议尽可能缩短 VBUS 线缆连接、以防止这种情况发生。 此外、BQ25886的最小建议工作电压为4.3V、因此我还建议您在该阈值之外运行、以便获得一致的性能。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ricardo!

    感谢您   的帮助!

    我将根据您的建议对其进行测试。

    我还有其他一些问题需要您的帮助。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/864508

    来自中国的问候、

    谢志涛