This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:复位安全定时器

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863294/bq24079-reset-safety-timer

器件型号:BQ24079

您好!

我的客户想知道 TMR 引脚上安全定时器的工作情况。 HIS 应用将 CE 引脚从低电平设置为高电平(禁用充电)(启用充电)。 他希望在将 CE 引脚设置为高电平后、在 TMR 引脚上设置的内部安全定时器将被清除。 正确吗?

如果他的预期正确,设置为高电平后重置计时器需要多长时间?
例如、在将 CE 引脚设置为高电平后、他的应用程序当前等待4ms 以清除计时器、他希望知道他的应用程序应该等待的实际时间。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    正确、将通过拉高/CE 引脚来清除计时器。 确切值不是未测量的值、但不应超过1ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata、

    将关闭此主题并很快向您发送电子邮件。