This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:TPS23756无法启动,但使用探头时,它可以再次启动。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863664/tps23756-tps23756-cannot-startup-but-when-use-a-probe-it-can-startup-again

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: TPS23861

大家好 、

我的客户 正在使用 TPS23756、现在为12v 2A。 他们发现一个电路板无法通过 PSE (交换机)启动。 我们要尝试测试 条件是什么、然后使用 探针 来检测  POE_VDD 和 VSS。 可以启动板。 您对   这种现象有什么经验吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    您是否有可在负载端共享的任何其他信息(制造商、型号、IC)?

    供应商是否有 PoE 标识?

    感谢您的本地支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我过去看到过与非隔离式 PSE 类似的问题。 正如 Thomas 所建议的、很可能是 PSE。 您是否曾尝试过不同的 PSE、例如带工作台电源的 TPS23861EVM、但没有探测 PD 以查看其是否通过? 但是、为了确保它不是 PD 设计、您能否转发 PD 设计原理图(包括 PD 前端电路)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我们将首先为客户应用 TPS23861 EVM。 PSE 侧是 下面的开关。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank! 我们可以深入了解 PSE、请告诉我们如何使用 EVM 对其进行测试。 谢谢!