This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:启动时的最高开关频率和 Ton

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864133/ucc256402-highest-switching-frequency-and-ton-at-startup

器件型号:UCC256402

您好专家、

我的客户需要知道如何计算启动时的最高开关频率和 Ton。 您可以就此提供任何帮助吗?

谢谢

谢尔登   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将很快答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheldon、

    最高开关频率将取决于 LL/SS 上编程的软启动偏移以及 VCR 电容。 忽略电荷控制对 VCR 波形的贡献并仅考虑内部斜坡电流、初始开关频率将为2mA/(V_offset*C_vcrlowercap)

    在实际应用中、由于存在一些浪涌电流、电荷控制贡献将不为零、而且计算不会考虑超过 VTH/VTL 阈值和栅极关断的传播延迟。 为了获得更准确的估算值、我建议使用 simplis 模型来研究浪涌、传播延迟等对初始开关频率的影响。  

    根据我的经验、通常可通过调节 VCR 电容器、LL/SS 偏移和 LL/SS 软启动电容在工作台上微调软启动曲线。

    此致、

    本·洛夫