This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:静置时的内部电池平衡

Guru**** 2605945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863996/bq40z80-internal-cell-balancing-at-rest

器件型号:BQ40Z80

您好!

在内部平衡设计中使用静态电池平衡功能是否适合2S、3S、4S 和5S 锂离子电池组?

如果是、建议的静置平衡间隔值、平衡的最小 RSOC 值和最小启动平衡增量值是多少?

此致、

基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要平衡电流小于10mA 即可。

    默认值为推荐值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Slubt5a 的第74页指定内部电池平衡 FET 的 Rdson 最大为200欧姆。

    BQ40z80数据表的第34页还指出、

    '放置在电池连接和 VCX I/O 引脚之间的外部串联电阻器设置平衡电流幅度。 Ω FET 提供200k Ω 电阻(2V < VDS < 4V)。 Ω 在100k Ω 和 kΩ Ω 之间串联输入电阻器、以实现有效的电池平衡。'

    如果电池电压为4.2V、且电阻为(RVCx+RDSon)= 100+200=300、则我假设(4.2/300)= 0.04=> 14mA 可能会通过内部 FET。

    为了保护内部 MOSFET、您知道 RVCx 电阻器的最小值是多少、以确保电池平衡期间通过内部 FET 的电流小于10mA 吗?  

    10mA 限值是否也是充电期间或仅在休息时进行电池平衡的要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 VC (n+1)- VC (n)上的4.2V 压降、总电阻必须>= 4.2V/0.01A = 420欧姆、因此使用内部200欧姆电阻时、最小外部电阻为220欧姆。

    10mA 是您可以通过内部 FET 驱动的限值。 这与平衡算法何时运行(充电或静止)无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您充分回答我的问题。  

    不过、我认为 BQ40z80数据表中建议的100-1k 电阻器是不对的。

    如果通过 FET 的最大电流只能为10mA、并且我按照建议使用100欧姆串联电阻、那么对于300欧姆串联电阻、允许的最大电压将大约为3.0V。 如果我使用的是锂离子电池组、该电压似乎太低、无法实现精确的电池平衡。 数据表中有关这一点的注释/更新可能会证明很有用。