您好!
在内部平衡设计中使用静态电池平衡功能是否适合2S、3S、4S 和5S 锂离子电池组?
如果是、建议的静置平衡间隔值、平衡的最小 RSOC 值和最小启动平衡增量值是多少?
此致、
基尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Slubt5a 的第74页指定内部电池平衡 FET 的 Rdson 最大为200欧姆。
BQ40z80数据表的第34页还指出、
'放置在电池连接和 VCX I/O 引脚之间的外部串联电阻器设置平衡电流幅度。 Ω FET 提供200k Ω 电阻(2V < VDS < 4V)。 Ω 在100k Ω 和 kΩ Ω 之间串联输入电阻器、以实现有效的电池平衡。'
如果电池电压为4.2V、且电阻为(RVCx+RDSon)= 100+200=300、则我假设(4.2/300)= 0.04=> 14mA 可能会通过内部 FET。
为了保护内部 MOSFET、您知道 RVCx 电阻器的最小值是多少、以确保电池平衡期间通过内部 FET 的电流小于10mA 吗?
10mA 限值是否也是充电期间或仅在休息时进行电池平衡的要求?