This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:在轻负载模式下、LM76003静态电流过大

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864162/lm76003-lm76003-quiescent-current-is-too-big-in-light-load-mode

器件型号:LM76003

你(们)好

客户反馈轻负载模式下静态电流过大。

 VIN:12V、电流:17mA

输出电压:5V、负载为5V/4mA

开关频率为2、1MHz

从下面的曲线可以看出、在12Vin/5Vout/4mA 条件下、效率约为85%。

5Vout*4mA=0.002W/85%=0.023W_PIN/12Vin=0.0019A (1.9mA),但客户获得17mA 的输入电压。

那么、这是有道理的吗?


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保模式输入接地、以将器件置于自动模式。

    此外 、在自动模式下、当输出电流为4mA、输出电压为5V、输入电压为12V 时、2.2MHz 时的正确效率约为60%。