请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76003 你(们)好
客户反馈轻负载模式下静态电流过大。
VIN:12V、电流:17mA
输出电压:5V、负载为5V/4mA
开关频率为2、1MHz
从下面的曲线可以看出、在12Vin/5Vout/4mA 条件下、效率约为85%。
5Vout*4mA=0.002W/85%=0.023W_PIN/12Vin=0.0019A (1.9mA),但客户获得17mA 的输入电压。
那么、这是有道理的吗?