This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:负载调节和线路调节

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864299/tps54160-load-regulation-and-line-regulation

器件型号:TPS54160

您好!

负载调节和线路调节的原因是什么?  

我可以看到 Vout 略有下降、例如、设置 Vout 3.3V、但测试 Vout 3.28V。 首先、我认为这是 Vout 测试点和电子负载之间的探头电阻。

当我将其谷歌搜索时、发现它也与控制环路相关。 可能是 EA? 我不确定、因此我需要您的帮助。

或者、您可以将一些学习资源发送到我的电子邮件:mason-liu@ti.com。

谢谢。

此致

刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将稳压器视为输出电流非常大的同相运算放大器应用。

    同相输入端的电压将是基准电压、反馈电阻器将是基准电压  

    与稳压器相同。  因此、基准电压通过分压器分压比增益。  如果增益为  

    运算放大器是无限的、输出电阻是零、PSRR 是无限的、然后是输出

    电压将是完美的、并且永远不会改变。  因此、由于稳压器和运算放大器具有有限增益、Rout 和 PSRR、

    输出电压将随负载和输入电压变化。  稳压器只是一个闭环系统、但稍微更重要

    比运算放大器应用复杂。