This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:/PROCHOT 上拉

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864420/bq25713-prochot-pull-up

器件型号:BQ25713

所有、

在 BQ27513数据表应用图中、图46显示了以下内容;1.05V 规格是否来自。

 

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    该电压来自用于 Intel 应用的笔记本电脑 CPU。 如果您不将此部件用于 Intel 平台、则可以通过10千欧电阻器将其上拉至3.3V。

    此致