This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:对电池化学成分进行编程

Guru**** 2554500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863427/bq35100-programming-battery-chemistry

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

是否可以在没有接口适配器的情况下更改电池化学成分 ID? 我们不会将其用于我们的应用、而需要使用 I2C 协议更改化学 ID。  根据我到目前为止的读数、SOH 模式似乎只适用于锂 MnO2电池? 如果我们只想使用此模式、则器件中的 CHEM ID 至关重要。 此外、看起来积累模式与化学物质无关。 最后、是否需要更改化学 ID?

最棒的

Derrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derrick、

    1) 1)累积模式化学 ID 无关紧要。  

    2) 2) SOH 模式适用于 MnO2电池、因为这些电池在电压耗尽时会降低。Li-SOCl2电池没有相同的电压分布。

    3) 3)为了通过 I2C 升级监测计、我们提供了一个称为.bq.fs 文件的文件。 这是一个 I2C 可重复文件、其中列出了用于升级监测计的发送命令。 它可以通过"Golden image"插件导出

    谢谢、

    Eric Vos


    e2e.ti.com/.../7484.Flash-Stream-File-Format.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢您的观看。 我越来越多地读取到该器件中、它似乎是我们应用的最佳模式是 SOH 模式。 我们将使用 LiMnO2电池。 在这种情况下、我们是否需要更新电池化学成分、或者因为我们只是测量电压和温度、这无关紧要?

    话虽如此、您会建议更新 DF 中特定于我们电池的哪些参数、以帮助获得最准确的 SOH 计算?

    谢谢、

    Derrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derrick、

    您需要更新的主要内容是化学 ID。 您应该使用 bqStudio 化学插件从列表中选择正确的 ID。 您要更新的其他参数是

    1)端接电压-空点(通常为2V)

    2)最大负载-乘以 Ra 表、查看估算负载电压与 SOH 的化学 ID 以及 TermV 相比较的结果

    3) 3) SOH 最大增量-当器件被唤醒时、SOH 的数量可以改变

    SOH 模式仅使用 V 和 T  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    这会循环回到我的原始问题。 我们正在尝试使用 uC 进行所有 I2C 通信。 我们的成品将没有 I2C 连接器来使用 bqStudio。 那么、是否可以在不使用 bqStudio 的情况下更改化学 ID?

    另一个选项是获取必要的适配器、使用 bqStudio、生成该文件、并对我们的 UC 进行编程、以便在插入新电池时写入该文件。 我们尝试避免这种情况、因为我们基本上会使用它一次来生成单个文件、而不会再使用它。

    -Derrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derrick、

    是的、最好的选择是在单个器件(连接 i2c 或 EVM 的蓝线)上获取 bqStudio、在 ChemID 中进行编程、然后导出要在您的 uC 中编程的"golden .fs file"。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    另一个问题。 如果我们计划仅为我们的应用使用 SOH 模式、我们是否需要包含 SRN 和 SRP (感应电阻器和电容器)周围的电路?

    -Derrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derrick、

    否如果您仅使用 SOH 模式、则不需要 SRN/SRP 引脚电路。  

    谢谢、

    Eric Vos