你(们)好
在输出短路的情况下、IC 的响应是什么。
我们使用 TI 降压转换器(PN:-TPS54340BQDDARQ1)进行了一个直流到直流转换。 我们有一个 SMPS、可将电源(100VAC 至264VAC)转换为15V 直流电。 然后、该15VDC 再次使用 TPS54340B 转换为4V。 我们在4V 上进行了短路测试。 我们从 IC 获得混合响应。
电流限制模式见( IC 进入电流限制模式)
240V 交流(-40C、25C 和70C)
120VAC (25C)
在中看到的突发模式
120VAC 输入(-40C 和70 C)
请参阅随附的部分电路和波形,如果您需要稳压器的完整电路,请告诉我,请给我发送电子邮件,以便 IC 秘密发送。
谢谢