This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:极端温度下的 TL431 Vref 值

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864252/tl431-tl431-vref-values-on-extreme-temps

器件型号:TL431

您好!

关于 TL431BI 数据表、仅提供了基准电压2.483v ~ 2.507v 的 Ta (环境温度) 25c 规格。 我是否可以知道温度为-30C 和85C 时的基准电压范围是否会出现显著的变化?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    "基准电压2.483v ~ 2.507v。" 仅适用于25°C。 34mV 的下面一行是温度差值。 因此,在整个温度范围内最坏的情况是[2.483V - 0.034V、2.507V + 0.034V]。

    查看我们的 TL431LIBI。 "LI"版本的温度变化仅为17mV、而不是34mV、并且具有更好的1ku。