This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:高侧和低侧开关的预偏置运行方案

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS62812-Q1, TPS62097-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863984/tps62130a-q1-pre-bias-operation-scheme-of-high-side-and-low-side-switches

器件型号:TPS62130A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62130ATPS62812-Q1TPS62097-Q1

尊敬的技术支持团队:

我想应用 PMIC 进行内核电压调节。

我想了解一下、当预偏置电压低于目标电压时、稳压器开关如何开始工作。  

在数据表(DS)中、我不清楚该机制的工作原理。 对于我来说、重要的是要知道 、如果 PMIC 由于启用了低侧开关而导致某些意外的电流源。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swen、

    只要 内部斜坡电压低于预偏置电压、TPS6213A 就会抑制高侧和低侧 FET 的开关。  TPS62130A 使用 VOS 引脚直接监控输出电压。  当开关确实启动时、占空比将是从预偏置电平启动所需的占空比。

    在上下文中、让我解释一下没有预偏置功能的器件的操作。  如果正常同步降压启动至预偏置、反相误差放大器输入端的反馈电压将远高于同相输入端的慢启动电压。  这将导致低侧 FET 持续导通、从而使预偏置电压放电。  在此期间、电感器电流将呈负斜坡上升、可能达到非常大的负值。  TPS62130A 的设计可防止这种情况发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的及时反馈。

    您能提供示波器屏幕截图吗?屏幕截图显示在我的用例中不会导致灌电流?
    我 假设所有具有预偏置功能的 TPS 和添加的软启动都具有相同的行为。
    当预偏置电压处于目标电平的95%时、我会特别感兴趣。
    此外、还必须知道、高侧开关是否会首先启动、而不是低侧开关。
    我实际上期望低侧开关保持关闭状态、直到达到目标电平。


    此致、
    Swen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swen、

    本用户指南中提供了一些预偏置启动波形:

    I CAB 确保您不会吸入电流、因为在从预偏置电压开始斜升之前、高侧或低侧均未进行开关。  高侧将首先打开。

    此外、假设所有 TI 器件在预偏置条件下的行为都相同也是不安全的。  您需要仔细阅读每个数据表。

    我可能能够提供额外的波形、但可能不会很快提供。  请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    TPS62812-Q1 和 TPS62097-Q1器件(两个系列)也很有趣、因为它们具有强制 PWM 特性。
    您能解释一下、输出放电是否集成到 PMIC 输出线路中。 如果可以禁用/删除此功能、则方框图不会显示。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swen、

    虽然我不支持这些低输入电压器件、但我可以回答。  输出放电电阻器在内部连接到 VOS 引脚、VOS 引脚在外部直接连接到输出电压。  除了 EN 为低电平时、输出放电功能将在断续电流限制、过热保护和 UVLO 期间激活。  无法关闭此功能。