This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPX1117的 P2P LDO 建议

Guru**** 2519560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864286/p2p-ldo-recommendation-of-spx1117

主题中讨论的其他器件:TLV761

你(们)好

我的客户正在使用 SPX1117M3-L-2.5/TR、SPX1117M3-L-3.3、SPX1117M3-L-5.0/TR。

 LDO 是否有任何竞争建议可替代它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jieying、

    今天我们有 LM1117、下个月(2020年1月)我们将推出 TLV761。 区别在于 TLV716将是引脚对引脚封装、但具有以下改进:

    Iq 从5mA 降低到50uA。

    无最小负载电流。

    3.任何电容器都稳定

    4.出色的浪涌控制(可能会最大程度地降低或消除 CIN 要求)

    5.在更宽的频率范围内改进 PSRR

    但愿这对您有所帮助。


    此致、