请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25898D 您好!
9.2.7.5.1中充电模式下的 JEITA 准则合规性
我知道、当温度低于 T1或高于 T5 (例如、未连接热敏电阻)时、充电将停止。
电池是否通过内部 BATFET 连接到 SYS?
或者、它是否会关闭器件内部的 BATFET 并停止充电和放电?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
9.2.7.5.1中充电模式下的 JEITA 准则合规性
我知道、当温度低于 T1或高于 T5 (例如、未连接热敏电阻)时、充电将停止。
电池是否通过内部 BATFET 连接到 SYS?
或者、它是否会关闭器件内部的 BATFET 并停止充电和放电?
此致