This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于异常温度下的充电/放电

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864072/bq25898d-about-charging-discharging-at-abnormal-temperature

器件型号:BQ25898D

您好!

9.2.7.5.1中充电模式下的 JEITA 准则合规性
我知道、当温度低于 T1或高于 T5 (例如、未连接热敏电阻)时、充电将停止。


电池是否通过内部 BATFET 连接到 SYS?
或者、它是否会关闭器件内部的 BATFET 并停止充电和放电?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 电池通过内部 BATFET 连接到 SYS 是正确的。

    如果 TS 引脚感测的温度低于 T1或高于 T5、BATFET 将不允许从 SYS 到 BAT 的充电电流、但仍允许从 BAT 到 SYS 的放电电电流。