This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918EVM:输入和输出之间的压降较大、即使在电源启动时不存在电流也是如此

Guru**** 2387150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918EVM, TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863299/tps22918evm-big-drop-voltage-between-in-and-out-even-it-doesn-t-have-current-flow-when-power-start-up

器件型号:TPS22918EVM
主题中讨论的其他器件:TPS22918

你好

我的客户使用 TPS22918EVM、主电源是来自主板的 VCC、它将首先生成1.2V 电压、 然后生成正常的3.3V VCC,VCC 电源到另一个 IC NT 51625、NT51625电源部件,包括升压 VDDA、正电荷泵 VGH 和老电荷泵 VGL,我的客户希望限制浪涌电流,因此在 VCC 网络中使用 TPS22918EVM 系列, 但添加 TPS22918后、TPS22918 输出电压下降了1.4V、此时、背面电路还不工作、输入电流也为0mA、因此如何导致 TPS22918evm 上的这种下降(放电引脚悬空)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    TPS22918在什么时候启用? 器件看起来像正常的线性导通上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    TPS22918板为 TPS22918EVM、因此 ON 引脚连接到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fandy、

    是否可以采用描述此事件的另一个范围?

    我想谈谈输入电压、引脚电压、输出电压和输出/输入电流。

    我想确认 TPS22918的导通行为。