This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:LM5025A 对逻辑和 CS1引脚有疑问?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863253/lm5025a-lm5025a-question-about-logic-and-cs1-pin

器件型号:LM5025A

尊敬的支持成员:

我的客户正在使用 LM5025A 进行大规模生产。
这个项目很紧迫。

我有疑问。

(__LW_AT__问题1)
如果在逻辑中输入 H / L 信号、
逻辑中的 H/L 信号会发生什么情况?

(__LW_AT__问题2)
或电路变为 H / L 的条件是什么?

(__LW_AT__问题3)
我想使用 CS1引脚检查上电时电阻器产生的电压、但电压值为0V。

原因是什么?


我附加了有关问题的文件。
可以检查一下吗?

e2e.ti.com/.../LM5025A_5F00_Question_5F00_191206.pdf


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob、 很抱歉耽误您的回答。 我现正研究这项质询,稍后会答覆你。 谢谢。  ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     脉宽调制器比较器将斜坡信号与 COMP 引脚上的误差信号进行比较、以控制主开关输出的占空比。 电压第二钳位比较器还监控斜坡引脚、如果斜坡幅度超过2.5V、则当前周期将终止。  

    如果 CS1输入端的感测电压超过0.25V、则终止当前的下电上电周期(逐周期电流限制)

    可改变或门输出的条件包含 UVLO、二级电流限制和热保护。
    CS1引脚是一个输入引脚、在原理图中、CS1引脚连接到 GND、因此电阻器上的电压为0不会产生混淆。 您可以根据数据表感应电流。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng Feng:


    非常感谢您的回复。

    由于只有文本无法理解、
    在函数方框图中写入时、您能解释一下吗?

    例如、
    您能否描述功能方框图根据逻辑输入信号 H/L 的输出信号 H/L?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:  

    我也看不到逻辑块的内部电路。

    但从方框图中、我们可以看到逻辑的输出控制 PWM 输出和 SS 功能。 逻辑块有许多输入信号、例如 UVLO、Vcc UVLO、基准、斜坡、 COMP、CS1、CS2和 热保护。

    因此、为了了解逻辑块的工作原理、您需要仔细阅读数据表、以明确哪个信号将端接 PWM 输出、哪个信号将对 SS 引脚进行充电或放电、

    此致、

    Teng