This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390ECDWVEVM:UCC5390ECDWVEVM:

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861900/ucc5390ecdwvevm-ucc5390ecdwvevm

器件型号:UCC5390ECDWVEVM

您好!

Ucc5390E EVM 由 Vcc1处的14.5V 输入供电、我使用跳线 将 IN+连接到14.5V、将 IN-连接到 GND。 栅极驱动器仍然没有响应。 EVM 连接到 MOSFET  

1.我是否需要使用 PWM 操作它?

2.是否可以将此栅极驱动器作为高侧驱动器的恒定导通/关断状态运行? 我打算驱动 N 沟道 MOSFET 作为开关

提前感谢您

加仑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    是的、您可以将驱动器作为开关操作。 您如何为 Vcc2供电? 您能否提供设置的原理图或示意图?


    谢谢、此致、
    扎沙里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们一段时间没有听到您的声音,因此我认为您已经解决了您的问题。 我要将其标记为‘TI 认为已解决’。 请随时分享您解决问题的方式、以便论坛上的其他人也能学习。

    如果您仍有更多问题、请随时提问。

    谢谢、此致、

    扎赫