This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:输入电流限制

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861659/uln2003a-input-current-limit

器件型号:ULN2003A

大家好、

我的客户具有最大电流为5mA 的 MCU IO 输出、他们想知道是否需要添加外部电阻器来限制 ULN2003A 的输入电流?

由于 ULN2003A 中的 RB 只有2.7k Ω、变化15%、客户担心输入电流可能会损坏 ULN2003A。

如果您有任何想法、请告诉我、谢谢!

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    通过向 BJT 基极添加电阻、时序可能会受到影响。

    输入电流将是流经通道的集电极电流的函数、因此、如果集电极电流保持在规格范围内、我认为无需向器件添加任何外部电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    但 MCU IO 可能输出5mA 电流、这会损坏 ULN2003吗? 由于根据数据表、ULN2003A 最大输入电流为1.35mA (Vi = 3.85V)。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    为了阐明该规格、在输入引脚上分配了3.85V 的电压、并测量电流。 数据表上的图12显示了此测试。

    在3.85V 输入下、BJT 将通过基极拉取1.35mA。 因此、如果您有一个弱驱动器(假设一个只能输出0.5mA 的电源)、则存在 BJT 无法开启的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    那么、这里的输入电流意味着 ULN2003A 所需的最小驱动电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    该规格是集电极和反激式二极管引脚断开时拉入基极的典型电流和最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我仍然对以下情况感到困惑: 最大电流为5mA 的 MCU IO 输出;

    根据数据表中的图6、如果 ULN2003A 输入电流限制小于2mA、该 IO 电流是否会损坏 ULN2003A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    该规格不受限制。 如果集电极电流设置为在规格范围内、则基极电流不能超过数据表中指定的值。 这是因为对于 BJT、当 B 是电流增益系数时、I_c = B*i_b。  

    BJT 不会通过基极拉取比集电极上负载所需的电流更多的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    您是指集电极电流的负载决定基极电流吗?

    您能否帮助共享 B 的"i_c = B*i_b"数据?

    顺便说一下、下图所示的输入结构中两个晶体管的 VBE 是什么?

    谢谢。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    该公式是集电极电流和基极电流之间的 BJT 关系。 这不是 ULN2003A 特有的、而是一个 BJT 的电气特性。 B 是直流电流增益、也称为 h_FE。 请参阅数据表上的图3和图8以查看直流电流增益的图形表示。

    BJT 是电流器件。 集电极电流是 B 放大的基极电流。因此、如果您有集电极电流(由负载设置)、那么您的基极电流将等于集电极电流除以 B  

    有关更详细的说明、请参阅此应用手册: http://www.ti.com/lit/an/sloa026a/sloa026a.pdf

    TI 不对内部晶体管的各个 V_be 进行规格。 TI 在特定的 V_CE 上规范导通状态输入电压。 有关这些值、请参阅数据表、有关相同值的图片表示、请参阅图14。