This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:对于 LP2989IMM-5.0/NOPB、200mA 输出的实际最小输入电压是多少?

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864092/lp2989-for-the-lp2989imm-5-0-nopb-what-is-the-actual-minimum-input-voltage-for-200-ma-output

器件型号:LP2989

大家好、我们已经查看了 LP2989的数据表(我们使用的是 LP2989IMM-5.0/NOPB)、在某些地方、最小输入电压比输出电压高1伏、 但在其他地方(例如第6.5节)、它显示的最大压降电压为0.2 Votls (整个温度范围内为0.3伏)。  那么、该器件在输入电压为5.5伏时是否能够正常工作?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们的 LDO 数据集通常在 VIN=VOUT+1V 时显示性能、但这不适用于测量压降的情况。  

    在 LP2989数据表中、如何定义 VDO (压降)是脚注:

    请注意、我们有一款更新和更低的 Iq 器件、其中提供了有关负载和温度范围内压降的更详细信息。 这是 TPS7A26

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们的 LDO 数据集通常在 VIN=VOUT+1V 时显示性能、但这不适用于测量压降的情况。  

    在 LP2989数据表中、如何定义 VDO (压降)是脚注:

    请注意、我们有一款更新和更低的 Iq 器件、其中提供了有关负载和温度范围内压降的更详细信息。 这是 TPS7A26

    我希望这能回答你的问题。